欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弯管机的种类与优点

  • 2023.08.10 17:54:13
  • 米思米
  • 2758

·         液压弯管机

·         钢筋弯曲机


液压弯管机

用于弯曲燃气管和电线管等管道的装置。

弯管机的种类与优点

优点


·   用于进行燃气管、电线管的弯曲加工。原则上最多可以弯曲到90°,如果中途停止,也可以用于弯曲到60°、30°。

弯管机的种类与优点

弯管方法


模压

· 将管道的中央部分与模具对齐并按压。

· 对于燃气管道,R弯曲约为管径的2.5~7倍(取决于管径)。

通过模压完成加工

弯管机的种类与优点

3辊成型

· 可实现10倍管径以上R弯曲。

拉弯法

· 将管道的一端固定到模具上并让模具旋转。

· 可以以小半径弯曲铝管或不锈钢管等薄壁管道。

利用拉弯法进行加工

弯管机的种类与优点

要点如下!

· 请确认弯管的种类、尺寸(mm)。弯管机的种类与优点

· 请根据管径(mm)替换弯管压块(中心成型器)。

· 请根据用途确认是采用手动泵式还是电动泵式。


钢筋弯曲机

用于在工地现场或工厂弯曲钢筋。

弯管机的种类与优点

优点


·      有些电动钢筋弯曲机只需更换滚轮即可处理多种不同直径的钢筋。

考虑到通常需要进行小半径弯曲的场合,多数时候会提供小半径弯曲专用的选配件。

 

关于钢筋弯曲(手动或电动进行弯曲钢筋的加工)


用于进行弯曲加工的设备称为弯曲机,钢筋弯曲机主要用于在建筑工地现场弯曲钢筋。

弯管机的种类与优点

手动式

弯管机的种类与优点

电动式

只需设定弯曲角度并按下(拨盘式/滑动式)开关,即可进行弯曲加工。

弯管机的种类与优点

直径与硬度的表述


钢筋主要用直径“D”和硬度“SD”进行标注。主要的“D”参数包括10、13、16、19、22、25、32、42、51(D10=10mm,数字越大则直径越大),SD参数则包括SD295、SD345、SD390、SD490等。(数字越大则越硬)

小知识  维护方法

· 进行弯曲加工时,铁屑会从钢筋表面脱落,一边使用一边进行清扫可以延长其使用寿命。

 

要点如下!

· 请确认是手动式还是电动式。

· 请根据要加工的钢筋直径(D)和硬度(SD)相应选择设备。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities